This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050电容器选择

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042DWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702441/iso1050-iso1050-capacitor-selection

器件型号:ISO1050

大家好、

我的客户在其设计中使用 ISO1050。 他们希望知道如何选择红色框中的电容器。 您对此有什么指导吗?

此致!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    对于这些电容器、我建议使用100pF 至200pF 范围内的电容器。 您需要确保总线滤波不会干扰数据传输、因此、尤其是对于更快的信令速率、不添加过多的总线电容至关重要。
    我看不到为总线选择的 TVS 二极管的器件型号。 该二极管会增加一些总线电容、因此在选择其他电容器时应考虑二极管的电容。
    至于额定电压、我将选择额定电压至少为50V 的电容器。 ISO1050总线引脚的绝对最大额定值为+40V/-27V、因此这会使电容器超出该范围。

    我希望这能回答你的问题。 如果我能澄清任何问题或进一步帮助您、请告诉我!
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    非常感谢!
    因此、电容器应该为100pF 至200pF、并且额定电压至少为50V。 您建议使用哪种电容器? 陶瓷?
    您是否有任何与电容器相关的材料可供我与客户分享?

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    陶瓷没有问题。 我认为我们没有关于如何选择该电容器的任何材料。  ISO1042DWEVM 中使用了电容器来实现此功能 。 您可以看到、我们为该 EVM 选择了68pF (请参阅第4页)。  

    此致、

    Dan