This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:是否可以将1 VCC 引脚悬空

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703452/sn65hvd33-is-it-ok-to-left-1-vcc-pin-floating

器件型号:SN65HVD33

大家好、

SN65HVD33 14引脚封装具有2个 VCC 引脚。 我们能否只将其中一个引脚连接到电源、而将另一个引脚悬空?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    SN65HVD33数据表指出、14引脚 SOIC 封装上的引脚13和14 (两个 VCC 引脚)在内部连接在一起。  因此、您应该只能在一个引脚连接到 VCC 且另一个引脚悬空的情况下操作器件。  但是、我只是想知道、由于引脚彼此相邻、这会限制您的应用从外部连接这些引脚。  您的应用中是否存在阻止此连接的严重区域限制?  

    显然、首选使用两端子连接、因为它允许通过并行路径实现从封装到裸片的功率耗散、数据表中的布局指南建议了两个用于 VCC 的过孔、以便最大限度地减小过孔电感、 但是、正如我说过的、这并不是明确要求的、因为存在内部连接、并且器件应在一个 VCC 引脚悬空的情况下运行。

    此致、

    Max Megee