This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:MODE (0x03)卡在引导模式

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703271/tps65981-mode-0x03-stuck-in-boot

器件型号:TPS65981

大家好、

我们将 TPS65981自行解决 方案与 Macronix MX25V8035FZUI 8M 位闪存搭配使用。 我们使用了 TPS65981EVM 板中的 FTDI 芯片来刷写系统。 系统上电后、TPS659891卡在引导模式下。 主机接口正在工作、寄存器0x2D 具有折页标志:

MISO 信号在系统上电时为低电平。

请告诉我这种行为的一些原因吗?

此致

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    欢迎使用 E2E。

    由于您提到 MISO 为低电平、Spiflashpresent 显示 false、因此内存似乎未通电。

    请确保内存已通电、并且 DI 和 DO 引脚上有上拉电阻器。

    此外、我们建议使用  TI.com 上最新的 TPS6598x 配置工具。

    我希望这对您有所帮助、如果解决了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"   

    此致、

    Hao