This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:TI 25G 重定时器/中继器应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280BR820, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702233/ds280br810-ti-25g-retimer-repeater-application

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件:DS250DF810、 DS280BR820、 DS250DF410

大家好、

 

1.      请协助澄清我的具体申请(随附於后)。 我考虑将八路中继器(ds280br820)/重定时器(ds250df810)部件用作单个设备来重绘两个 CAUI-4接口流:在 RX 方向4差分对25Gbit/s 和 RX 方向4差分对25Gb/s 在 TI 数据表信息中找不到八进制器件的相同应用程序。 所有提供和推荐的配置都具有针对每个方向的专用重定时器/中继器部件。请说明此限制是否实际相关,因为单个八进制器件中使用的 TX 和 RX 方向信号之间可能存在通道间耦合(我在数据表中找不到有关此功能的任何信息)。

2.      请帮助澄清 TI 的器件是否与八进制重定时器 ds250df810相同、但 TX 输出上没有嵌入式去耦电容器。  

 

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../reach_5F00_extension_5F00_1.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    DS250DF410具有外部交流耦合电容器。 请注意、仍然需要交流耦合电容器。 该器件具有4个通道、可用于 RX 或 TX。 我认为这应该符合您的要求。 你同意吗?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    器件DS250DF410 被识别为适用于我的应用的可选件。 我对 TI 提出的问题与八进制中继器/重定时器应用有关、是因为它使用此类型来替代双四路器件应用:

     

    。       请帮我澄清我的具体申请(随附)。 我考虑将八路中继器(ds280br820)/重定时器(ds250df820)部件用作单个设备来重绘两个 CAUI-4接口流:在 RX 方向4差分对25Gbit/s 和 RX 方向4差分对25Gb/s 在 TI 数据表信息中找不到八进制器件的相同应用程序。 所有提供和推荐的配置都具有针对每个方向的专用重定时器/中继器部件。请说明此限制是否实际相关,因为单个八进制器件中使用的 TX 和 RX 方向信号之间可能存在通道间耦合(我在数据表中找不到有关此功能的任何信息)。

    请尽快就此问题提供建议。

    谢谢、

    Shlomi

     

    e2e.ti.com/.../reach_5F00_extension.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    只要串扰或交叉耦合小于介质插入损耗+ 10dB、这将为 DS280BR820提供足够好的 SNR 以运行无差错操作。 在图中、您显示了介质和连接器导致的10dB 损耗。 因此、在最小交叉耦合时应小于20dB。 我相信、使用连接器模型和 PCB 布局时、您应该能够提供/仿真低于20dB 的隔离。

    此致、Nasser