This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232未使用引脚配置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703430/max3232-max3232-not-used-pin-configuration

器件型号:MAX3232

尊敬的团队:

我的客户正在使用 MAX3232 RS232 驱动器/接收器。 他们询问、如果未使用引脚10/pin7等输入/输出引脚、如何配置它们? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    未使用的 DOUT、RIN 或 ROUT 引脚可保持悬空。 未使用的 DIN 引脚应拉至接地或 VCC。 (如果这些引脚保持悬空、您可能会看到更高的电源电流、并且可能会由于未定义输入状态而在相应的输出上切换。)

    最大