This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网1000Base-Bx 至1000Base-T &放大器;SerDes 与 SGMII

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83867IS, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703227/ethernet-1000base-bx-to-1000base-t-serdes-vs-sgmii

主题中讨论的其他器件:DP83867EDP83867ISDP83867CS

您好!

在我的板上、我有2个串行器/解串器端口 (1000-Base-Bx)。 我已决定将1000Base-BX 转换为1000Base-T 为此、我计划使用以太网 PHY 收发器

在我的主板中、使用 Intel I210-IS (PCI-MAC 控制器)获取1000 Base-BX。

在 I210数据表中、他们提到过、IC 将支持 SerDes/SGMII 端口。

在 TI 器件中、我们提到它将支持 SerDes? 我是否可以为 SGMII 接口使用相同的收发器?

串行器/解串器与 SGMII 之间是否存在任何差异? 有人能澄清吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    SGMII 标准支持串行器/解串器端口可能没有的自动协商。 如果 PCI-MAC 控制器数据表显示它支持 SGMII、则应该可以将 SGMII 连接到1000Base-T 以太网 PHY 到该端口。 当然、这需要在 PCI-MAC 控制器的数据表中进行验证。 支持 SGMII 至1000Base-T 的 TI 器件包括 DP83867E、DP83867IS 和 DP83867CS。

    此致、
    Aniruddha