This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:我想制作 RS485到光纤介质转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, THVD1550, THVD1512, THVD1500, SN65ELT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703036/thvd1552-i-want-to-make-rs485-to-optical-fiber-media-converter

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件: THVD1550THVD1512THVD1500SN65ELT22

我想制作 RS485到光纤介质转换器。 请确认 这些器件型号是否可以使用。 请建议我...  请查看下面的方框图。  e2e.ti.com/.../3377.RS485-to-optical.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Savra、

    假设您将使用更快的光导线、则可在高达50Mbps 的速率下运行的 THVD1552是一个不错的选择。 这是否在您打算运行的数据速率范围内? 此外、信号 RS-485部分将使用的电缆长度是多少? 这可能会极大地影响您可以使用的速度。

    THVD1552是一款具有独立驱动器和接收器线路的全双工器件。 如果您的应用只需要半双工选项、THVD1550将能够处理相同的速度。 或者、对于较低速度的选项、THVD1512 (全双工)以500kbps 的速率运行、THVD1500 (半双工)以300kbps 的速率运行。

    我不熟悉 SN65ELT22器件。 您是否希望我与我们逻辑论坛的其他人交流、以便了解一下?

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Eric