This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320-LA-EVM:TUSB320LA-EVM 测试问题

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699612/tusb320-la-evm-tusb320la-evm-test-problem

器件型号:TUSB320-LA-EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320EVMTUSB320

你(们)好

谨致问候 TUSB320LA-EVM、我有以下问题需要您的帮助来澄清。 谢谢!



  1. 正如下面提到的 TUSB320数据表、UFP 模式可以支持仅采用 UFP 配置的附件模式。 但是、当我们将 Type-C 耳机插入 TUSB320EVM 时、没有任何响应。 我们为 TUSB320提供5V 电压并将其配置为 GPIO 模式。 D3/D4 LED 指示灯不亮。 在检查 Type-C 规范后,我认为在纯 UFP 模式下无法检测到无源附件模式。 因为 CC1/2既是 RD、也没有来自外部 Type-C 耳机的 VBUS。 仅当 Type-C 耳机可以为 VBUS 供电时?  

                                                                                                                                                                                          

 

  1. 当我们将 TUSB320配置为 DRP 模式和 GPIO 输出模式时、它可以检测到 Type-C 耳机(D3 LED 亮起)。 但问题在于我移除耳机时。 D3 LED 将保持亮起(D4 LED 关闭)。 在我再循环使用 VDD 电源或/EN 引脚之前、D3 LED 将关闭。

 

  1. 当 TUSB320配置为 DRP 模式和 GPIO 输出模式时、当插入 Type-C 适配器并为连接在 micro-USB 端口的手机充电时(手机正常充电)、LED D1/D2不会亮起。 根据数据表的检查,它不描述 OUT1/OUT2是否可以指示 DRP 模式下的 Type-C 充电电流。 奇怪的是、插入 Type-C 适配器时 D3 LED 会亮起、为什么?

  

待测试的 TUSB320LA EVM:

 

                                  

 

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    配置为 UFP 模式时、您能否探测 EVM 上的 CC 引脚?  您应该会看到它们切换以检测附件。

    耳机是什么类型的附件?  它的 CC 引脚上是否存在 Rd/Rd 或 Ra/Ra?  仅支持音频或调试附件。 不支持 VCONN 供电的附件。

    无论何时将 TUSB320作为 UFP 连接、OUT1/2都应指示电流广播。

    如果 OUT3 LED 指示灯一直保持亮起、直至您重启电源、则表示您处于 I2C 模式(而不是 GPIO)。  您似乎已错误配置电路板。  请查看 EVM 用户指南以了解配置。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 GPIO 运行模式:
    移除 R12和 SW1.4 =关闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我确实移除了 R12并使 SW1.4 =关闭。 您可以在我的帖子中检查 EVM 配置。 请检查您一侧的 EVM 板是否存在此问题。

    谢谢。

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想我可能会发现问题。 请帮助查看以下内容。

    EVM 用户指南说明了如何移除 R12以实现 GPIO 模式运行。

    根据 EVM 原理图、要使 ADDR 引脚悬空、应移除 R10、而不是 R12。 这里应该是一个排印错误...

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    是的、您回答正确。 我已提交一份修复用户指南中错误的请求。

    正确设置 GPIO 模式是否解决了您的问题?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在纠正了 EVB 上的 GPIO 模式返工后、我们仍然在检测 Type-C 音频耳机时遇到问题。 条件如下:

    DRP 模式

    SW1.4/6/7/8关闭(对于 GPIO 和 DRP 模式)

    删除了 R10 (对于 GPIO 模式)

    在直流输入端提供5V 电压

    插入 Type-C 耳机(3.5mm 耳机转换为带适配器电缆的 Type-C 连接器)时,LED D4亮起,但 D3不亮。 在此测试中、我们可以测量 VBUS 上提供的电压为4.44V。

      

    我们已验证此 Type-C 耳机可以在 Google Pixel 手机上正常工作。 请检查它为何无法在 TUSB320LA-EVM 上工作。  

    将 Type-C 耳机的 CC1/CC2示波器波形添加到电话和 TUSB320LA-EVM 中

    Type-C 音频耳机:

    连接到 TUSB320LA-EVM 的 Type-C 音频耳机

    谢谢。。。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    配置为 UFP 模式时、您能否探测 EVM 上的 CC 引脚?  您应该会看到它们切换以检测附件。

    您可以在此处看到、耳机未显示 Ra/Ra。  切换停止后、CC1和 CC2都应该为低电平、但 CC2仍然 为高电平 、这意味着没有下拉。  这就是 TUSB320LA 未将其检测为音频附件的原因。  该器件不符合 Type-C 规范、看起来像一个仅具有单个下拉电阻的标准器件。  TUSB320LA 工作正常。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    让我更新此问题的最新状态。 检查客户测试的 USB 软件狗电缆。 这是一款有源 C 型音频耳机、因此它将充当 UFP、TUSB320将成为 DFP 并为其供电。  

    系统将需要将 USB 路由到此软件狗以进行 USB 音频输出。  

    我们现在已澄清了所有问题。 谢谢!

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的更新。 如果没有其他问题、请将此主题标记为"已解决"。

    此致、

    Brian