This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS125MB203和 DS100MB203

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702851/ds100mb203-ds125mb203-and-ds100mb203

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS125MB203

您好!

我们目前正在设计中使用处于10GBase KR 模式的器件 DS100MB203。 我们计划将其替换为器件 DS125MB203。

根据数据表的主要研究、这看起来是可行的。 两者之间的功能是否有差异?

 DS125MB203是否支持 DS100MB203的所有功能?

谢谢、

Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个器件是引脚对引脚兼容的。  所有功能都是相同的。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的确认。

    Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎