This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:对 TUSB320进行编程

Guru**** 2905110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702803/tusb320evm-programming-tusb320

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320

您好!

我使用 TUSB320EVM 进行测试。 当 EVM 通过 microAB 端口 J6通过 USB-A 转 Micro-B 电缆连接到 PC 时、请告诉我配置 TUSB320 IC CSR 寄存器的方法。

此致、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 DFP、DRP、UFP 中配置 EVM?

    CURRENT_MODE_advertise:将该寄存器设置为希望 A type c 电缆从 EVM 拉取的电流。

    DRP_Duty_cycle:保留为默认值。

    去抖:保留为默认值

    MODE_SELECT:请勿更改使用 PORT 引脚更改器件模式。

    DISABLE_RD_RP:保留为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    我将在 DFP 模式下配置 EVM。 当 EVM 通过 microAB 端口 J6通过 USB-A 转 Micro-B 电缆连接到 PC 时、您能建议配置方法(连接到 PC 时、可用于通过 I2C 对 TUSB320进行编程的任何工具)。

    此致、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    在我们的实验中、我们使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器使用我们的计算机对 I2C 寄存器进行编程。