This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:最大并联输出器件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703268/tca9517a-maximum-output-device-in-parallel

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TPS53647

您好:

我想检查该应用程序是否正常。

对于这一个应用、我们无法读取 TPS53647的 I2C 地址(在#2中)

但是、如果我们更改为#1或#3、它能够读取 TPS53647。  

是否可以在一个 TCA9517A 上并联最多4个器件?  

如下所示简化图表

  

应用:

用于服务器交换机的智能 NIC 卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    通常可以在 TCA9517A 的 B 侧并联4个以上的器件。 当器件数量增加到足以使总负载电容超过400pF 的标准 I2C 负载限值时、可能会开始出现问题。

    在本例中、您是否尝试在通信不工作时探测缓冲器任一侧的 I2C 波形(SDA 和 SCL)? 这可能会让我们更好地了解发生了什么错误。 此外、您能否共享显示 I2C 总线的原理图? (或者、您能不能描述这个总线上是什么组件-即上拉电阻器值、任何串联电阻或并联电容器等?)

    此致、
    最大