This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:输出放电电阻功率耗散

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051, TPS2051C, TPS2051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699793/tps2051c-output-discharge-resistor-power-dissipation

器件型号:TPS2051C
主题中讨论的其他器件:TPS2051TPS2051B

你好

我想在 USB OTG 应用中使用 TPS2051。

当配置为器件时、USB 电源由 USB 连接器供电、并且 TPS2051C 被禁用。  

当器件被禁用时、输出放电电阻器被激活、这将导致一个通过电源开关的恒流。 (5V 470R 50mW 功率耗散)。

对我来说、这种功率耗散是可以的、但器件能否通过放电电阻处理这种连续电流?

我无法选择 类似 TPS20xxC-2的-2器件、因为我想将 USB 电流限制为1A。

感谢您的快速回答。

问候语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Marc Figliuolo,

    很抱歉因为假期而迟到回复。

    我们器件的放电电阻器设计用于对5V VBUS 进行放电、但不适用于这种连续放电情况、因此我们无法保证器件在长期放电时始终能正常工作。

    从我的角度来看、我有以下建议:
    1.关断输入电压,而不是禁用 EN 引脚。 当器件 UVLO 时、放电电阻器将为高电阻。 但关闭 Vin 不应像禁用 EN 那样容易。 如果无法关闭 Vin、请忽略。
    2.使用 TPS2051B。 该器件电流限制为1A、不具有放电功能。

    请随意讨论。 如果您仍有疑虑、我们可以尝试寻找是否有其他解决方案。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    感谢您的建议。 由于反向电流保护、Nr. 2不是一个选项。

    Nr.1我已经几乎意识到我只需要添加一个额外的与门。 谢谢您。

    此致、

    Marc