This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:评估板原理图

Guru**** 2926240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB1064, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702318/tusb1064rnqevm-evaluation-board-schematic

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TPS2001C

您好的支持团队、

我已购买 TUSB1064RNQEVM 评估板来评估 USB Type-C 实现。 参考2018年3月14日的用户指南"TUSB1064RNQ EVM 用户指南"中的原理图、我们发现评估板中的 PCB 组件参考标识符与原理图不匹配。 您能否提供更新的原理图、因为我们想知道评估板中的组件位置/设置。 谢谢。

此致、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Calvin、

    您发现哪些 PCB 组件与原理图不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的快速回复。

    实际上、有大量 PCB 组件与原理图不匹配。  

    以下是供您参考的示例。

    请参阅原理图、交叉点开关 TUSB1064引脚21和22 分别连接到 R76和 R78。 但是、在 PCB 中、它连接到 R3和 R5。

    参考原理图、U9应为 TPS2001C、封装为 MSOP8。 但是、在 PCB 中、它是 TPS7A4501、封装是 TO-263。  

    此致、

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提请我注意这一点。 下面随附的是正确的用户指南和正确的原理图。  e2e.ti.com/.../HSDC025A_2D00_002_5F00_UserGuide.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的支持。

    我认为从经销商处购买的评估板是以前的版本、这就是原理图与 PCB 不等效的原因。 谢谢。

    此致、

    Calvin