This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630-EVK:用于 DP83630-EVK/NOPB 开发套件的软件

Guru**** 2503215 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630-EVK, DP83640T-EVK, DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702698/dp83630-evk-software-for-the-dp83630-evk-nopb-development-kit

器件型号:DP83630-EVK
主题中讨论的其他器件: DP83640T-EVKDP83640DP83630

大家好、刚刚获得了其中两个 DP83630-EVK/NOPB 开发套件、这样我们就可以开始评估 IEEE 1588 PTP 消息、但是、我找不到与此开发套件通信的软件应用。  请提供链接吗?

非常感谢

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、与该产品链接的软件无法识别该电路板。

    "About this Program"(关于此程序)菜单选项显示以下内容:

    模拟 LaunchPad 框架

    版本1.57.001
    构建于2018年3月20日星期二

    C 2007-2018 Texas Instruments Inc. 保留所有权利

    此外、电路板图形与实际电路板不匹配。

    谢谢、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    可从 DP83640T-EVK 网页 www.ti.com/.../DP83640T-EVK 下载模拟 Launchpad 软件
    请注意、此软件需要 Windows XP 才能运行。

    如果您无法使用 WinXP、则可以使用我们的新软件 USB2MDIO 在 PHY 上读取和写入寄存器。 您还可以组合一个脚本、对 PHY 进行编程并读取寄存器值。 该软件需要一个用于 MDIO/MDC 的 MSP430 LaunchPad 和电线。 这适用于 Win 7。 以下是新软件的链接: www.ti.com/.../USB-2-MDIO

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    非常感谢您的快速响应! 非常感谢!
    因此、我能够下载并运行该应用。 它出现在我的 Windows 7 PC 上。附加在应用程序出现的屏幕截图中。  (我在此附加了一个.rtf 文件、希望您能够看到它)。

    基本上、National Semiconductor Analog LaunchPAD 软件会在屏幕左侧显示一个包含器件列表的窗口。  APL 板4下的器件 DP83640是我选择的器件。

    问题是、当 DP83630演示板插入我的 PC 并启动应用程序时、会提示找不到该板。 当我将电路板插入 PC 上的 USB 端口时、会提示找不到电路板的驱动程序。 当我从 Windows 7设备和打印机中显示"未知设备属性"对话框并单击"未知设备"(在插入主板时出现)、然后选择更新驱动程序... ,然后将位置设置到目录:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers

    该软件会响应并显示"Windows 无法安装您的未知设备"。

    您是否说这将在 Windows XP 计算机上正常工作? (很难找到其中一个。)   

    再次感谢、
    Bill

    e2e.ti.com/.../National_5F00_analogue_5F00_launchPAD_5F00_screen_5F00_shot.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、请确保使用写字板查看所附的.rtf 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha、您好!

    所以我(最后!) 找到一台旧的 Windows XP 计算机并将软件下载到该计算机上。
    它连接到电路板、现在我能够设置和查看寄存器值。

    非常感谢!
    Bill