This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:器件寄存器设置与 IBIS-AMI 模型参数设置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702701/lmh1218-device-register-settings-vs-ibis-ami-model-parameter-settings

器件型号:LMH1218

如何确定器件 寄存器与模型参数设置? 示例 RX_CONFIG 在模型中、但我在器件中找不到相应的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    对于 RX 设置、通常使用 CTLE 或寄存器0x03来确定50欧姆接口的增益。

    在输出端、有 VOD 和去加重设置。 这些是寄存器0x84和0x85。

    有关详细信息、请注意 LMH1218编程指南(SNLU174B)。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    我已经查看了编程指南、但我在映射示例时遇到了问题。 "Rx_config"更改为 RX 器件寄存器设置。
    IBIS-AMI 模型具有其他参数 EQ_LEVEL、(0-15)、DWDM 模式(0-1)、CTLEAdaptt (0-1)、EOM_Window=1000默认值、但我正在寻找到器件寄存器的映射。 是否有翻译文档?
    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    以下是您注意到的参数的寄存器:
    EQ_LEVEL =寄存器0x03设置。 请注意、加电时、我们需要初始化该寄存器-如数据表和编程指南中所述。
    DWDM:这是50欧姆 CTLE 旁路。 请注意寄存器0x1C 和寄存器0x1E。 这被称为原始模式(寄存器0x1C[7:5]=3'b010]
    CTLE ADAPT (0-1):这是寄存器0x31[6:5]
    EOM_WINDOW:捕获眼图张开度时、该寄存器设置每个单元捕获眼图的时间长度。 这是寄存器0x2A

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    我仍然缺少一个... "rx_config"映射到什么?
    -Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    LMH1218有两个输入:IN0和 IN1。 RX_Config 选择 IN0或 IN1。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    这非常有用、并解释了我一直看到的内容。
    LMH1218 AMI-IBIS 模型只有第二个输入、因此必须将 Rx_CONFIG 设置为"1"才能正常工作。 不幸的是,它在模型中默认为“0”。。
    谢谢、
    -Jay