This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300A 和 TPD6S300之间的差异

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/703049/tpd6s300a-difference-between-tpd6s300a-andtpd6s300

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD6S300、Strike

TPD6S300A 现已投入生产、尚不清楚它与前代 产品 TPD6S300有何不同?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有两个主要差异:

    1.对于某些极端情况,电池电量耗尽的性能得到了改善
    2.在 IEC6100-4-2 ESD 冲击期间、端口进行了更新、以保持连接。

    此致、
    卡盘