This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610在6.144G 下解锁

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702791/ds125df1610-ds125df1610-unlock-at-6-144g

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件:TLK10232

您好!

 当我想将 DS125df1610与 TLK10232互连时、如何关闭 DS125DF1610输出终端?

BR、

卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    当无信号时、DS125DF1610输出断电。 但是、存在100 Ω 终端、无法将其关闭。

    此致、Nasser