This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:一个驱动器负载下的电流消耗

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702963/max3232-current-consumption-with-one-driver-load

器件型号:MAX3232

大家好、

目前、我的系统中使用的是 MAX3232EIPWR RS232 IC、由于我的系统是由电池供电 的、因此我非常关注此 IC 的电流消耗。

在数据表第6页的图1中,该图指定 了两个驱动器都加载在12mA 左右时的电流,我想知道只有一个驱动器加载时的电流是多少? 我可以考虑12mA 的一半、建议吗?

如果不进行数据传输、待机电流会是多少?

使用长度极短的电缆(不超过50cm)

请建议。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    该器件的电流消耗主要取决于负载阻抗和所使用的数据速率。  

    对于3.3V 电源、3.3k Ω 电阻负载、0pF 电容负载(极短电缆)的设置、我仅使用一个驱动器、测量了9.2mA 的电流消耗。  

    这大于6mA (12mA 的一半)、因为器件在未加载驱动器时具有一些基线电流消耗。  

    忽略电缆的低电容、器件在不进行传输时不应更改电源要求。  

    以下是一个类似的主题、供您参考:

      

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Eric