This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD082:有关 SN65MLVD082/80引脚设置的问题

Guru**** 2893940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD080, SN65MLVD082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702704/sn65mlvd082-question-regarding-sn65mlvd082-80-pin-setup

器件型号:SN65MLVD082
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD080

您好!

我对 SN65MLVD082或 SN65MLVD080引脚配置有疑问。 当接收器引脚为高电平时、是否所有通道现在都接收到、即使某个通道的驱动信号为高电平也是如此?  如果我想将某些通道用作接收器、而将某些通道用作驱动器、我该如何操作?  我是否要将要用作驱动器的通道上的 DE 信号变为高电平、并将接收器使能引脚保持为高电平?

换句话说、当 RE 信号为高电平时、我是否可以使用任何通道作为驱动器。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    您可以将某些通道用作驱动器、将某些通道用作接收器。 任何具有 DE 的驱动器都会置位(高电平)、从而驱动 LVDS 输出。 如果/RE 置位(低电平)、则启用所有接收器。 这不会影响已取消置位的驱动程序。

    例如、如果只有1DE 被置为高电平(2DE 至8DE 被置为低电平)并且/RE 被置为低电平、那么对于通道1、驱动器被启用并且接收器也被启用-基本上它处于通话时监听模式。 通道2至8将仅接收。

    此致、
    相位