This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:用作通用多路复用器

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702116/ts3usb221a-using-as-general-purpose-mux

器件型号:TS3USB221A

您好!

我的客户 目前 正在其系统中使用 ts3usb221a、他们想知道它是否可用作 UART 的通用2:1多路复用器。  详细信息如下:

这将在 UART TX 信号与进入 RS422收发器 TX 的 GPIO 之间切换。  另一个通道将在 RX 信号(来自 RS422收发器)与 UART RX 和另一个 GPIO 之间切换。  所有这些都是3.3V 信号。

GPIO ->
                                   (MUX)   RS-422收发器驱动器
UART_TX -> μ A

GPIO <-
                                   (MUX)   Ω RS-422接收器
UART_TX <- μ s

我快速阅读了数据表和、尽管它说它是专为差动信号而设计的、但看起来两个信号都可以高达5.5V (V IO 高达5.5V)。


谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您能在此处提供快速确认吗?

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    它应能够按要求工作。