This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700785/ds90ub948-q1-ds90ub948

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好 TI 专家,

我现在使用的是 DS90UB947和 DS90UB948、遇到问题需要您的帮助:

根据 DS90UB0948数据表、BISTC 和 INTB_IN 共享 PIN4、当我要使用 INTB_IN 进行 TP 中断时、BIST 会怎么样? 他们会有冲突吗?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不应与此发生冲突。 可通过写入 ALP 中的寄存器来启用 BIST。 您可以在 DS90UB948数据表的第8.3.15节中了解有关 BIST 的更多信息: www.ti.com/.../ds90ub948-q1.pdf

    此致、
    Jonny

    ____________________________________________________________________________________________

    有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,我看到了,非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonny、
    另一个问题需要您的帮助、即有关引脚7、共享 SDOUT/GPIO0/PASS 的信息
    我已经为 TP_RESET 使用了引脚7、如何实现"通过"功能?