This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:连接状态:"0x06 (不够带宽)"对于下游器件。 集线器如何管理带宽以及限制是多少?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702082/tusb2046b-connection-status-0x06-not-enough-bandwidth-for-downstream-device-how-is-bandwidth-managed-by-the-hub-and-what-is-the-limit

器件型号:TUSB2046B

我们在设计中使用 TUSB2046B。 当我们连接三个 FT260器件(USB 到 I2C/UART/HID)时、这三个器件都将被检测并正常工作。 当我们添加第四个时、该器件无法连接、连接状态为0x06 (带宽不足)。 此设计是自供电设计、可用电源不是问题。 看起来 FT260无法协商足够的带宽(Windows 说它要求11%、但不清楚这是多少)。

TUSB2046B 的带宽限制是多少?能否对其进行调整? 连接的设备数量是否有限制(每个 FT260显示为两个 HID 设备、因此四个端口上总共有8个)?

感谢您的任何帮助、

Arthur

USBTreeView 中故障设备的信息屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    可以连接到 TUSB2046B 的器件数量没有限制。 可能的问题是 TUSB2046B 是一个限制为12Mbps 的全速集线器、主机控制器似乎无法通过单个全速连接(主机到集线器)为4个 FT260器件预算足够的带宽。 在 TUSB2046B 中无法调整该带宽。

    此致、
    JMMN