This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:关于数据表说明"UL 62368识别正在审理中。"

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697038/tps25221-about-the-description-of-data-sheet-ul-62368-recognition-pending

器件型号:TPS25221

你好

我的客户希望使用 TPS25521DBVR 来符合 IEC62368-1。

在数据表中、有一条声明"UL 60950和 UL 62368认证正在申请中"。

何时可以看到批准结果?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Mayumi.T,

    我们现在正在进行这项批准。 我将询问审批结果时间、然后回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Mayumi.T,

    UL 认证计划在本月末完成、通常需要一周时间才能反映到数据表中。 就报告而言,您可以在报告准备就绪后获得它。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob 先生

    非常感谢您的提前确认。
    我通知了客户数据表计划。
    我的客户将使用 TPS25221!

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、很高兴听到这个消息。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mayumi T、

    存在 TPS25221 UL 认证情况。 UL 测试机构在错误的测试条件下进行了测试、需要重新测试。 因此 UL 认证将延迟~1个月。
    很抱歉。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    我知道。
    感谢您的报告。

    此致、
    Mayumi