This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使 DSxxxDFxxx 锁定到 VCO 范围内的任何数据速率

Guru**** 2389840 points
Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702678/faq-how-to-enable-dsxxxdfxxx-to-lock-to-any-data-rate-within-vco-range

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

在此示例中、我们使用非标准数据速率(例如24.33Gbps)并配置寄存器设置 以锁定此数据速率。 注意:数据速率必须在器件 VCO 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SigconArchitect 软件计算非标准数据速率的寄存器设置。 SigconArchitect 软件甚至可以处于演示模式、它将计算非标准数据速率的寄存器设置。

    以下是如何执行此操作:
    1)。 打开 SigconArchitect
    2)。 转至 CDR 选项卡
    3)。 启用手动模式
    4)。 输入数据速率(例如24.33Gbps 等非标准数据速率)后、此 GUI 会计算寄存器0x60到0x67的寄存器值。
    5)。 进入低电平并注意寄存器0x60到寄存器0x67。
    6)。 这些是使器件能够锁定到24.33Gbps 等非标准数据速率所需的值

    此致、Nasser