This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:GPIO 模式

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI, TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700469/tusb320hai-gpio-mode

器件型号:TUSB320HAI
主题中讨论的其他器件: TUSB320LAITUSB320

大家好、

我的客户考虑将 TUSB320HAI 或 TUSB320LAI 用于 UFP 应用。

1)
确定 GPIO 模式或 I2C 模式是否有任何标准?
我认为区别仅在于以下几点、决定由客户决定。



2)
我认为 OUT1和 OUT2不需要连接到 MCU、 如果我的客户使用 GPIO 模式、则可以保持打开状态。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以根据设置 ADDR 引脚的方式决定使用 I2C 模式或 GPIO 模式。 如果您不想读写 TUSB320中的寄存器、可以决定 I2C 模式或 GPIO 模式。

    2.在 GPIO 模式下、不需要将它们连接到 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的支持。
    我的客户考虑在 UFP 应用中使用具有 GPIO 模式的 TUSB320LAI 、但我 还询问以下问题。

    1)
    我的客户 想知道 是否 可以  在没有 TUSB320LAI (CC 控制器)的 CC 引脚上仅设置下拉电阻(Rd)、以实现 Type-C 解决方案。
    有可能吗?
    我认为还需要进行 VBUS 检测、但想请您发表意见。

    2)
    如果我的客户使用以下解决方案、您是否建议使用 VBUS OVP 开关来保护 TUSB320LAI 的 VDD 引脚免受 VBUS 过压影响?
    他担心  Type-C 电缆热插拔时 VBUS 过冲。


    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在 CC 线路上放置下拉电阻器、但您将失去检测电缆方向的功能。

    TUSB320不需要任何其他 OVP 电路、但您可以根据需要添加该电路。