This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:无法识别器件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702666/tusb212-device-can-not-be-recognized

器件型号:TUSB212

此问题的解决方案是什么?  

 

TUSB211:无法识别器件

 

 我对 TUSB212也有同样的问题。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能更详细地描述这个问题吗?
    1) 1)您能给我一张系统的方框图吗?
    2)您能给我提供 TUSB212两侧的电缆和布线长度吗?
    3) 3)您能否为我提供用于 TUSB212的原理图?