This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:CPRI

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS110DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702340/ds250df810-cpri

器件型号:DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS110DF1610

大家好、

我正在从事一个新项目、需要 TI 帮助:

DS250DF810 -是否采用 CPRI 速率9830.4、4915.2和2457.6Mbit/s?

MAXP-37161B (16通道、28Gbps 交叉点开关和信号调节器)或类似交叉点开关有何替代方案?

这是我即将推出的产品所需的应用程序、我需要支持 CPRI Rate 3~9和更高版本的 CPRI 10。

交叉点需要支持:

  1. FPGA 到 SFP+直接连接
  2. SFP+至 SFP+ CPRI 中继器、带至 FPGA (重定时器/DFE?)

MAXP-37161B 16通道交叉点只能支持4个链路对(我需要6个或12个链路对)、且过于灵活。

您能否查看基于 TI 芯片的最佳实施方案。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../CPRI.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    请看一下 DS110DF1610吗? 此部件应满足您的数据速率要求。 此外、该器件每4个输入具有4x4交叉点。 请查看并告知我们。

    此致、Nasser