This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702536/tpl7407l-tpl7407l

器件型号:TPL7407L

大家好、小组中的专家、

我们使用 TPL7407L 来驱动负载。 我的问题是芯片的低侧。 在 TPL7407的规范中、其表述为"TPL7407L 输入接口被指定用于标准1.8V 至5V CMOS 逻辑接口、并且可耐受高达30V 的电压。" 这是否意味着我可以使用24V 或30V 电压直接驱动应用中的输入?

如果没有、如何使用电阻器来降低输入电压? 我尝试过这种方法、但我在24V 信号和 TPL7407L 输入之间放置的任何电阻器似乎都会导致 输入 信号形式受酷刑 。

有人能给我一些关于这方面的快速指导吗? 我们将不胜感激。

谢谢。

Lei  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

      TPL7407L 上输入引脚的绝对最大额定值为30V。 如果您拥有的24V 电压轨不会超过30V、则可以使用该电压直接控制 TPL7407L。 电阻分压器也应该起作用、因此您会感到奇怪的行为。 您能否解释一下"酷刑 输入信号 形式"是什么意思?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的即时回复。

    我有一个12.5KHz 的方波信号(24V)进入 TPL7407L。 当我使用电阻器(在12.5KHz 信号和 TPL7407L 的输入之间)将电压降至1.8~5V 时、方波形变形。 TLP7507L 隔垫显示输入电路中有缓冲器、这是否会导致变形?

    谢谢。
    Lei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    这种情况可能会发生、但可以肯定的是、您是否尝试将24V 波直接施加到输入端? 在这种情况下是否有任何变形?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    当我将24V 或10V 波直接连接到输入端时、不会发生变形。

    我将在输入端直接使用10V 电压。

    感谢您的及时帮助。

    Lei