This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:主时钟中断

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702579/tlk110-main-clock-interruption

器件型号:TLK110

团队、

我有一位客户在 MII 模式下使用 TLK110并使用外部晶体。 它们还有其他设计(具有不同的 PHY)、这些设计在 RMII 模式下使用由 FEC 模块生成的50MHz 时钟。 它们有一个错误、在启动过程中停止50MHz 时钟、有时会导致 PHY 运行不正常。 当配置为 RMII 模式时、TLK110是否支持使其主时钟中断? 他们不打算这样做、但由于时钟是由 CPU 生成的、因此可能会发生这种情况、我们希望澄清该部件在这种类型的事件中的行为。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlous:

    在正常运行期间中断时钟违反了 PHY 的设计要求。 由于这不是一个有效的用例、因此很难描述将会产生的所有影响。 正常的 PHY 操作受到参考时钟中断的影响是合理的。 我们的建议是确保这种中断不会发生。

    此致、
    Aniruddha