This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:TRS3253E

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700408/trs3253e-trs3253e

器件型号:TRS3253E

你(们)好
我在项目中使用 IC TRS3253E、在引脚"V-"(3)中出现了大约-9V 的值、而不是-5.5V。

此项目包含一个连接到 TRS3253E 的 CPU。

所有电荷泵电容器都正常(100nF)、电源为3、3V。

一些 PCB 运行良好(引脚"V-"中显示为-5-5V)、但另一些 PCB 在该引脚"V-(3)中显示为-9V。

我已经验证过,当我将一个10K 电阻器从引脚 DIN2 (5)连接到 GND 时,这些电路板运行良好(在"V-"(3)中显示为"-5,5V")。

因此、我想问题可能是一些参考... 但我不确定。

您是否有任何理想、这一问题的原因可能是什么?

该电压(V-)是否仅由电荷泵电容器产生? 或者有什么因素会影响该值?

如果 DIN 引脚没有参考、可能会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这很奇怪。 V-是器件工作不正常的唯一迹象吗?

    有助于诊断的几个问题:
    器件处于活动状态时、您是否有 V-的波形? 我们可以查看它以查看电荷泵是否正常切换。
    VL 和 DIN 使用的逻辑电平是多少? 除了 Vcc 和 GND、这些应该是器件的唯一基准。
    将 DIN 驱动为高电平时、相应的 Vout 处的电压是多少? 这应该与 V-上的值相匹配。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anderson:

    我只是想重新检查这个问题-您是否能够解决这个问题? 如果没有、您是否有机会更深入地了解 Eric 的上述反馈?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max。
    感谢您的反馈。
    我已经读过你的问题,但我没有回答你,因为我试图理解这个问题...
    无论如何... 让我来告诉你这个问题发生了什么...
    我的应用包括一个通过 USART 接口(RS232)连接到 PC 的 PCB。
    正如我之前告诉过的、它在某些电路板的 TRS3253E "V-"引脚中出现-9V 电压。
    尝试查看问题时、我发现当我在引脚5 (DIN_2)上输入示波器时、问题消失了。 因此、我想这缺少一些参考。 因此、我将一个10K 电阻器从该引脚输入到接地(仅用于测试)、问题得到了解决。
    但基准没有问题。 我已检查所有引脚和连接、所有这些都正常。
    因此、我一直在寻找问题、当我断开 TRS3253E"23"引脚(DOUT_2)时、问题也会得到解决(从 RS232电缆断开此引脚)。
    由于我在应用中未使用此引脚、因此只需取下此引脚即可解决问题。 现在一切都好了。 但我仍然不确定正在发生什么...
    可能 PC 消耗的电流在此引脚中过大,而 IC TRS3253变得疯狂...
    但现在一切都正常、正如我之前告诉过的、因为我不使用该引脚(23)。
    非常感谢。

    此致。

    Anderson Silva
    V2Com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson、

    感谢您的解释-我很高兴听到这一问题得到解决! 我猜这确实与 DOUT2引脚上的负载差异相关、导致电荷泵电压变化。 这听起来像是将 DIN2拉至低电平(这意味着 DOUT2被驱动至 V+)是可以解决的、所以这个问题可能只是在 DIN2为高电平时出现的问题。 如果您最初没有在 DIN2上拉或下拉电阻将其偏置到特定的逻辑电平、那么您可能有一些电路板的百分比、其中电路板通常处于低电平、而某些电路板通常处于高电平(因此显示了不同的 V-电压)。

    我希望这是有道理的、如果您有任何疑问、请告诉我们。

    此致、
    最大