This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:如何改善 HD3SS3220 ESD 问题

Guru**** 2950920 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697686/hd3ss3220-how-to-improve-hd3ss3220-esd-issue

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04

尊敬的先生:

我的客户在使用 HD3SS3220  外部连接的硬盘(或 SSD)时测试 ESD (8kV)失败。

出现故障的原因是无法检测到硬盘(或 SSD)。

您能告诉我失败和改进措施的可能原因是什么?

例如、X

客户已使用 ESD 7528T 和 ESD 0551P 来实现 ESD 保护。

谢谢你。

此致、

Ronald

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么类型的 ESD 测试? 是接触还是空气? 您将 ESD 测试应用于何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael  

    将 ESD 8kV 施加到铁壳(空气)上。

    产品是 POS 系统。

    此致、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    还有其他建议吗?
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Ronald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ronald、
    很抱歉、我试图让 TI 的另一个小组的人员参与进来、这听起来不像是 HD3SS3220的问题、而是您使用的 ESD 器件的问题。 您使用的是哪些 ESD 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../RClamp7528T.pdfe2e.ti.com/.../RClamp0551P.pdfCustomer已将 ESD 7528T 和 ESD 0551P 用于 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    我建议客户使用 TPD4E02B04

    如果客户仍有 ESD 问题、客户是否可以使用软件重置 HD3SS3220?

    谢谢你。


    此致、

    Ronald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    如果它们仅撞击接地层、导致器件关断、则通常会复位。 它实际上会损坏还是在手动复位时才开始工作? 他们还在哪些引脚上使用该 ESD 保护器件?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、
    1.手动复位时、它实际上会损坏还是刚刚开始工作?
    在 ESD 测试期间、元件不会损坏、但需要手动复位。
    2、他们还在哪些引脚上使用 ESD 保护器件?
    CC1、CC2、TX2p、TX2n、RX2p、RX2n、TX1p、TX1n、RX1p、RX1n、Hvve 使用了 ESD 保护器件。

    谢谢你。

    此致、
    Ronald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    你有其他建议吗?
    谢谢你。

    此致、
    Ronald