This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:适用于单端应用的 AM26C32MWB

Guru**** 2530260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701160/am26c32-am26c32mwb-for-single-ended-application

器件型号:AM26C32

我们正在设计中使用 TI AM26C32MWB (DSCC PN:5962-9164001QFA)、并希望将此接收器用于我们拥有的一些+3.3V I/O 信号。 我找到了一份 TI 应用手册,其中概述了实现此目的的方法(参见第5节;图2):

http://www.ti.com/lit/an/snla041a/snla041a.pdf

在此基础上、我已经在负输入(B 输入)上使用电阻分压器(+5V -> 10k -> 4.32k -> GND)提出了 A 端接方案、以创建+1.5V 基准。 A 输入是+3.3V I/O 信号、将在0V 和+3.3V 之间摆动。

对此计划有任何疑问? 有哪些改进?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这种方法没有问题-这是一种使用差分输入来接收单端信号的好方法。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max、

    还有一件事我忘记了。 我们希望更改失效防护输入的行为、以便 A 端子上的开路输入将输出"0"(低电平信号)。 为此、我们考虑在 A 输入上使用10k 下拉电阻器(+3.3V I/O 信号)。 但是、输入结构的 SPICE 模型显示了两个输入电路(A/B 输入、B 输入保持在+1.5V、带分压器)之间的小电压差。 1k 下拉看起来更适合提供更大的电压差。

    在这里有什么想法?
    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我刚才回答了另一个问题、很抱歉耽误了时间。

    e2e.ti.com/.../2589238

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最大