This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:适用于单端应用的 AM26C32MWB

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702529/am26c32-am26c32mwb-for-single-ended-application

器件型号:AM26C32

谢谢 Max、  

还有一件事我忘记了。 我们希望更改失效防护输入的行为、以便 A 端子上的开路输入将输出"0"(低电平信号)。 为此、我们考虑在 A 输入上使用10k 下拉电阻器(+3.3V I/O 信号)。 但是、输入结构的 SPICE 模型显示了两个输入电路(A/B 输入、B 输入保持在+1.5V、带分压器)之间的小电压差。 1k 下拉看起来更适合提供更大的电压差。  

在这里有什么想法?  
谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉我没有在另一个主题上回复您-我记得写了一些内容、但我想我从未点击"发送"。 不过、我可以看到较低的下拉电阻器有多大帮助。 在内部、该器件在 A 线路上有一个上拉电阻器、在 B 线路上有一个下拉电阻器(因此未驱动状态产生一个"高"输出)、因此外部电阻器需要克服这一问题。 内部上拉电阻相当弱(数据表指定288kOhm 为标称值)、但获得外部和内部电阻器比率的越小、外部电阻在建立合适的负差分失调电压时的效率就越高。

    此致、
    最大