This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:您能否推荐正确的器件(转接驱动器)?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700633/ds100df410-could-you-recommend-correct-part-redriver

器件型号:DS100DF410

大家好、TI 团队

由于距离原因、我希望在 PHY (1Gb 以太网)和脉冲变压器之间使用。

DS100DF410是否是此应用的相关器件?

您能否推荐正确的器件(转接驱动器)?

如果您需要任何信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    重定时器不是放置在带有变压器的10/100/1000以太网类型链路上的正确器件。   边沿速率和输出振幅不兼容。  

    确切地说、您是否对此应用中的1G 以太网类型有更多信息?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我不知道你需要什么类型的信息

    请参阅随附的有关1GbE 类型的文件。

    PHY 内置于 COM Express (Type6)模块中。

    e2e.ti.com/.../PICMG-COM-Express-Carrier-Design-Guide_2D00_070.pdfe2e.ti.com/.../PICMG_5F00_COM_5F00_0R3_5F00_0_2D00_042.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3000.PICMG_5F00_COM_5F00_0R3_5F00_0_2D00_042.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    DS100DF410仅与 IEEE802.3z 兼容  

    IEEE 802.3z 标准包括用于光纤传输的1000BASE-SX 和1000BASE-LX。 这些标准使用8b/10b 编码  、将线速从1000 Mbit/s 增加25%、以确保直流平衡信号。 然后使用 NRZ 波形发送符号。

    光纤收发器通常作为 SFP 形式的用户可交换模块来实现。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好回复。
    您能否推荐正确的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我的应用推荐正确的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有与以太网 PHY 器件的以太网10/100/1000输出兼容的转接驱动器。  它们应直接连接到磁性元件。

    此致、

    Lee