This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC 线路电容器选择

Guru**** 2928440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702446/tpd2s300-cc-line-capacitor-selection

器件型号:TPD2S300

尊敬的 Aramis P. Alvarez:

在以下主题中:-

http://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/p/653781/2401161#pi320098=1

回应:2018年1月10日下午4:33

你说 :-

'如果 CC 通道上的总电容超出200pF -600pF 的范围、则两个 PD 控制器之间的 PD 通信可能不会发生(电容过大可能导致延迟过长)。'

如果总电容太低(从您发送给我的文章中可以看出、电容的下降比上升更有可能发生变化-请参阅我的回答: 2018年1月22日下午1:12)会产生什么影响?

谢谢

Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel、

    电容过低最可能的问题是 PD 控制器的上升/下降转换速度过快、可能会"振铃"、并可能导致通信通道发生故障。 由于电缆、保护和 PD 控制器的变化、很难完全预测这种行为。

    我已经看到、在 CC 线路上使用大约220pF 的电容器来满足系统要求是每个设计的典型做法。

    此致、
    卡盘