This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:建议使用 TPD7S019旁路电容器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701413/tpd7s019-tpd7s019-bypass-capacitor-recommendation

器件型号:TPD7S019

您好!

客户提出的问题如下。

 在 TPD7S019数据表中 、功能图中显示了一个旁路电容器0.22uF。  我们使用0.1uF 旁路电容器进行 ESD 测试、测试结果通过。  在 BYP 引脚上使用0.1uF 电容器是否存在任何问题?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、

    0.22uF 电容是器件特性化和保证符合数据表要求的方式。 您的系统可能会使用较低电容值的电容器正常工作、但我们不建议将其作为解决方案、因为它尚未被表征和测试。