请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 主题中讨论的其他器件: TPS65983B
在我客户的应用中、他们将有一个 Thunderbolt 接口、客户想知道 TPS65982和 TPS65983之间有什么区别? TPS65982可用于 Thunderbolt 应用? 因为 TPS65983的价格高于 TPS65982。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jerry、
TPS65983适用于采用 Thunderbolt 架构的应用、而 TPS65982则不采用 Thunderbolt 架构。 如果您计划设计 Thunderbolt 系统、则需要使用 TPS65983B 器件。 如果不是、则使用 TPS65982器件。 如果您尝试在非 Thunderbolt 架构中使用 TPS65983、则配置器件的方式将受到很大限制。
请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题