This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982和 TPS65983之间有何区别?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702419/tps65982-what-s-difference-between-tps65982-and-tps65983

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65983B

 在我客户的应用中、他们将有一个 Thunderbolt 接口、客户想知道 TPS65982和 TPS65983之间有什么区别?   TPS65982可用于 Thunderbolt 应用? 因为 TPS65983的价格高于 TPS65982。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    TPS65983适用于采用 Thunderbolt 架构的应用、而 TPS65982则不采用 Thunderbolt 架构。 如果您计划设计 Thunderbolt 系统、则需要使用 TPS65983B 器件。 如果不是、则使用 TPS65982器件。 如果您尝试在非 Thunderbolt 架构中使用 TPS65983、则配置器件的方式将受到很大限制。

    请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题