This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-1:缓慢增加负载时不关闭。

Guru**** 2960970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-1, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699888/tps2553-1-not-switching-off-when-slowly-increase-the-load

器件型号:TPS2553-1
主题中讨论的其他器件: TPS53353

电路图非常典型。

3.5V 输入电压、1uF 输入电容、100nF 输出电容、故障上拉至输出电压100k、EN 引脚上拉至输入电压100k。

情况如下。

电流保持设置为100mA。 引脚 ILIM 至 GND 之间连接230k 电阻器。 现在、我将100欧姆可变电阻器连接 到 TPS2553-1的输出端、然后缓慢增大负载电流。 当达到过流时、它应切断输出。 但它不会。 当我增加负载时、它会以更快的速度关闭。 但是、当我用手非常缓慢地增加负载时、它只是将电流限制在104mA、输出电压几乎减少到0、具体取决于电阻器设置、它可能会在完全短路时降至0。 因此它可以正常工作、但只能部分工作。

在过流8ms 后、应关闭并锁存器件。 还是我错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Christopher、

    很抱歉因为假期而迟到回复。

    您的理解是正确的。 TPS2553-1应该在8ms 过流后关闭并锁存。

    我无法完全理解您的描述:
    "但是、当我用手非常缓慢地增加负载时、它只是将电流限制在104mA、输出电压几乎降低至0、具体取决于电阻器设置、它可能会在完全短路时降至0。 所以它可以正常工作、但只能部分工作。"
    当您增加负载以限制阈值时、Vout 为0V。 我认为该器件已关闭和锁存。 不正确吗? 你有什么问题?

    如果您缓慢增大负载并且器件未关闭、则可能是因为负载仍未达到限制阈值。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它肯定超过了阈值点。 我在输出端短路。

    "当您增加负载以限制阈值时、Vout 为0V。 我认为该器件已关闭和锁存。 不正确吗? 您的问题是什么?"

    否、这不正确。  这就是它没有被锁存的问题。 它以104mA 的电流值来限制电流。

    同时、我注意到、如果我通过直流电源为 TPS2553-1 IC 供电 、它可以正常工作。 当 由直流/直流噪声转换器 TPS53353供电时、问题就存在。 当我在它们之间添加一个三圈的铁氧体环时、它可以正常工作。

    它们似乎是非常明智的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris、

    是的、该器件对输入噪声很敏感。 如果直流/直流噪声过高、故障信号抗尖峰脉冲时间可能会延长。 这是我第一次知道噪声也会影响闭锁。 感谢您提供此信息。

    还有其他问题可以帮您解决吗?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、问题已经解决、因此不再有疑问。 谢谢。