请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1EVM 主题中讨论的其他部件:ALP、 、USB2ANY
大家好、
客户使用 具有 ALP 软件的 DS90UB954-Q1EVM。
他可以访问 UB954和 UB953的寄存器、但无法写入和读取 传感器 OV2775 寄存器
通过 board.WriteI2C()和 board.ReadI2C()。 他需要验证 ALP 的 WriteI2C 和 ReadI2C 是否正确
软件可以写入和读取16位地址。 如果不是、是否有任何读取和写入解决方案
16位的地址是什么?