This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A:数据表问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696800/ds90c385a-ds90c385a-datasheet-questions

器件型号:DS90C385A

根据数据表第10页、要为 DS90C385A 实现下降沿器件、
R_FB 引脚可接地或保持未连接状态(内部下拉电阻器将该引脚偏置为低电平)。

您能否告诉我内部下拉电阻器值的典型值? 此外、低电平电压应为0.8V (数据表第3页)请仔细检查我的理解是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironori-San、

    我们不知道内部下拉电阻器的值,但通常它很弱(~300k)。 是的、您的理解是正确的。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!