This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:最小复位脉冲宽度

Guru**** 2925940 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700160/tir1000-mimimum-reset-pulse-width

器件型号:TIR1000

大家好、

我的客户想知道 TIR1000的最小复位脉冲宽度。
我在数据表中找不到该值。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、F.N.

    我现在将对此进行研究。 我将就此向您回复、但可能需要几天时间。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    感谢你的答复。
    我将等待您的回答。

    此致、
    富米奥·纳卡诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fumio、

    我尝试通过内部数据库查找有关此部件的信息、但它很旧、并且有关重置参数的信息似乎丢失了。 通常、我会尝试执行基准测试来对此进行估算、但该器件看起来不像我可以执行基准测试来检查并查看它是否实际复位。

    从数据表中可以看出、该器件应与 UART 引脚的复位相关联、以便两者同时复位。 这至少为我们提供了一个线索、即该器件应具有与其他 UART 器件类似的复位要求。 查看 tl16c752B/D 的数据表、复位的最短时间为200ns、因此 TIR1000可能会同时复位或更短时间、但您可以使用 x5或 x10的倍数来保证安全(1uS 或2uS)。

    很抱歉、我无法为您提供更准确的答案、但我希望这对您有所帮助。
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobbi-San、

    感谢您的合作。
    感谢您进行基准测试。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺