This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD07:RS485全双路收发器和5V biss 位置编码器

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/702167/sn65hvd07-rs485-full-dublex-tranceiver-and-5v-biss-position-encoder

器件型号:SN65HVD07

1)     1)我的编码器以5V 电压向 SN65HVD7X 发送差分数据

2)     2) SN65HVD7X 将差分数据转换为单个数据、还会将电压降低至3.3V、以免损坏控制器

3)     我的微控制器时钟为3.3V、请转至 SN65HVD7X (作为单线)

4)     SN65HVD7X 将3.3V 单时钟(来自微控制器)转换为差分数据、但仍然是3.3V 而非5V?

 我的问题是(4.规格)编码器 MA+和 MA-通常应该是主时钟(5V),但它是3.3V

这是问题吗?

换言之,如果我不使用电平转换器(3.3 - 5 V),那么我的设计会有问题吗?

是否有任何芯片同时用作电平转换器和收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deniz:

    不需要电平转换器、因为3.3V 供电和5V 供电的 RS-485收发器可以相互连接。 这两种类型的器件都旨在支持 RS-485信号标准、该标准定义了所需的差分输出幅值、接收器输入阈值等

    不过、需要注意的一点是总线上的上拉电阻器。 如果链路两侧都安装了上拉电阻器、则电流可能会从较高电压的电源流向较低电压的电源。 如果使用上拉电阻、通常最好只在一个节点上包含它们。

    此致、
    最大