This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有增强型隔离的工业接口

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701932/industiral-interface-with-reinforced-isolation

主题中讨论的其他器件:ISO1212、 ISO1211

您好!  

我正在为速度输入搜索具有增强型隔离的 ndustrial (0-10V)接口。 是否有任何器件、您可以推荐吗?

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BTS、

    感谢您使用 E2E!

    遗憾的是、我们没有针对此处所询问的确切_Combination _的单芯片解决方案。 这里是否有任何灵活性?
    您能否分享更多详细信息? (速度、最终应用、要解决的问题是什么等?)

    我们拥有具有增强型隔离功能的数字隔离器、可处理0至5.5V 数字信号。
    另一方面、我们有高电压数字输入芯片 ISO1211和 ISO1212、它们可以接受+/- 60V 电压、但仅提供基本隔离。

    根据要求、如果双芯片解决方案正常、则我们可以与 TRX 团队合作、为您提供高压输入<>LV Digital Output、该输入随后可以与 ISO77XX 等增强型数字隔离器连接、为您提供潜在的解决方案。

    如果您对此感兴趣、请告知我们。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    由于隔离论坛上已存在重复的主题(更新 的链接 ),并且已有回复,因此我将继续并关闭此主题。

    请继续使用该链接进行后续操作。

    谢谢、
    Abhi

    PS:编辑了帖子 以修复损坏的链接。 抱歉。