This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C124:延长产品货架期

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700354/ds90c124-qustion-for-product-shelf-life

器件型号:DS90C124

你(们)好

我对产品货架期有疑问。

当我从 TI 网站上进行检查时、器件"DS90C124IVS/NOPB"是 支持标准产品货架期的产品。 这意味着 TI 封装产品从制造之日起至由 TI 或 TI 授权经销商交付之日的两年。

这是否意味着、如果我 直接从 TI、TI 配送部门或 TI 在线订购该器 件、则交付的器件的 DC (生产日期代码)将是2年前的 DC。

例如、如果我在1801年(WW1、'18)订购、则交付的最早的直流 Whcih 器件可能为1552。 不会提供比此更旧的版本。我是否正确?

请检查我的理解是否正确

此致、

索菲亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索菲亚
    有关产品货架期的信息、请参阅 TI 质量手册。
    以下链接专门指向存储期:
    www.ti.com/.../productshelflife.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速响应。
    实际上、我已经提到了您提到的链接。 基于这一点、我认为我的理解是正确的、但我需要您对此进行确认。
    您能再检查一下吗?

    此致、
    索菲亚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:  

    据我所知、这是通过与 产品组的人员直接联系解决的、这是正确的吗?  您的问题是 如何 解读设备上的 LTC、以确保其位于两年货架期窗口内。

     如果 您收到信息、请单击"已解决"按钮、以便我们可以关闭此查询。  

    希望在 E2E 上再见。

    ~Leonard