This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:发送大数据包时 DP83867IR 有问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701907/dp83867ir-dp83867ir-has-probloem-when-sending-big-packets

器件型号:DP83867IR

您好!

  抱歉、我们使用 TI DP83867IR 以太网 PHY 芯片。

  目前,发送大包(1024字节)时,通常会丢失数据包,但发送小包(64字节)时没有问题,接收数据包不会有问题。

  我想知道在配置方面存在什么问题。 能帮我分析一下吗?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我需要有关您问题的更多详细信息。

    如果在发送大数据包时丢失数据包、这通常表示 FIFO 下溢或溢出有一些问题。 您能否提供寄存器0x0到0x1f 的原理图和存储器转储?

    另请测量 TX_CLK 的频率和 RX_CLK 的频率。 它们之间的最大值应在100ppm 以内。 如果 ppm 大于此值、则 FIFO 可能会出现问题。

    此致、