This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046EVM 项目文件

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65982, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701751/tusb1046a-dci-tusb1046evm-project-files

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVMTPS65982HD3SS460

您好!

我 正在使用 TUSB1046EVM、但 我无法在  您的网站上找到.TPL 项目文件或.bin 文件、您能不能帮助提供合适 的项目 和二进制文件?

此外、应用程序自定义 工具没有用于 TUSB1046的模板文件、只有 HD3SS460。  您是否有可与 TUSB1046搭配使用的器件?  我的配置是 TPS65982_TUSB1046_DFP。

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送.bin 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    文件已通过 E2E 发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供 bin 文件 Malik。 评估板已备份并运行!