This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27201, UCC5390SCDEVM-010, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701944/question-of-ucc27201

主题中讨论的其他器件:UCC27201UCC5390SCDEVM-010SN6505B

我们对 UCC27201有疑问。

我们希望100%占空比使用该 IC。

您是否知道 UCC27201以100%占空比运行的方法?

我们是否可以在没有自举电容器的情况下使用此 IC?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    感谢您询问 UCC27201、我是该器件的应用工程师。

    HO 输出依赖于靠近器件的自举电容器来提供其高电流脉冲。 对于用作直流开关的高侧的100%直流、我们需要为自举提供浮动电源。 UCC5390SCDEVM-010具有隔离式偏置、有助于轻松评估这一点。 它使用 SN6505B 来驱动推挽式变压器、以摆动的 HS 引脚为基准、从而产生非稳压浮动偏置、该偏置电压还可以持续补充自举电容。 您可以添加限流电阻器和齐纳二极管、以帮助限制 HB 上的过流和过压。

    如果您有更多问题、请告诉我!
    谢谢、