This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:我们的 TFT 支持格式1 | RSVD

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701937/sn65lvds93a-our-tft-supports-format-1-rsvd

器件型号:SN65LVDS93A

大家好、  

我们已根据   TFT 显示 格式-1的数据表为我们的 TFT 选择了 SN65LVDS93A。 但我对 RSVD 引脚有疑问,如 SN65LVDS93A 数据表第22页(8位模式)中所示,它连接到了某些引脚(注 D。RSVD 必须驱动到有效的逻辑电平),并在第23页(6位模式)中接地。 它会产生效果吗? 因为它连接到了 Y3 -> D23 -> RSVD (在第18页的格式1中)? RSVD 如何在系统中发挥作用、我们能否将其作为基础...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akannksha、

    “RSVD”是一个额外的通用位。 如果此输入未使用、您可以选择将其绑定为低电平、也可以根据需要在该输入上发送其他控制信息。

    此致、
    I.K.