This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1471:与微控制器的硬件接口

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1471
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701883/sn65hvd1471-hardware-interface-with-microcontroller

器件型号:SN65HVD1471

你好。。。

    在 SN65HVD1471的差分对上、即 A、B、Y、Z 引脚是否需要连接一些电阻器? 如果是、请您提及规格。

收发器的 R 引脚在数据表中表示为数字输出、那么如何将微控制器的发送器引脚连接到 SN65HVD1471的 R 或 D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    端接电阻应在每根电缆端(总线上的第一个和最后一个器件)的每个差分对(A 至 B 和 Y 至 Z)之间使用。 请参阅数据表上的第10.1节、图30。 这些电阻器的值应与所用电缆的特性阻抗相匹配。 对于大多数双绞线电缆、该值为120欧姆。

    R 引脚可以连接到微控制器的3.3V 数字输入、以读取收发器接收到的数据(在引脚 A 和 B 上)。 D 引脚可连接到微控制器的数字输出、以驱动收发器输出(引脚 Y 和 Z)。

    请告诉我这是否有意义。

    此致、
    Eric